This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:IC 运行期间的增益开关

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976243/pcm1860-q1-gain-switching-during-ic-operation

器件型号:PCM1860-Q1

大家好、整个团队。

请告诉我 PCM1860-Q1 IC 运行期间的增益开关。

为了切换通道4的增益、我们计划在 IC 运行期间切换 MD6引脚、MD5引脚和 MD2引脚的逻辑。

这种使用是否会导致 IC 故障?

此致、

Makoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM1860-Q1增益控制引脚可动态调节、以便在0dB、12dB 和32dB 增益之间进行实时增益调节。  在增益调整的精确时间内可能会出现一些轻微的可闻伪影、但这是唯一的负面影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    让我再问一个问题。

    有必要同时控制三条控制线(MD6、MD5、MD2)以切换增益。

    其中存在一小段时间滞后。

    时间滞后应在多少秒内?

    此致、

    Makoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    现代 MCU 调节三个 GPIO 输出的处理命令之间的时间差不足以引起挑战。  如果命令之间存在长(ms)差异、则器件可能会调整为当前 MD 引脚设置指示其处于的一些间歇模式。   

    建议以三个 GPIO 端口更新命令彼此连续且不会出现问题的方式编写增益调整函数。