This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:音频 ADC:性能说明。

Guru**** 2365010 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, TLV320ADC6140, PCM4204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976615/tlv320adc5140-audio-adc-performance-clarification

器件型号:TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140PCM4204

大家好、我必须在 AKM 工厂火灾后更换 ADC AK5554。 它是一款115dB SNR 4通道专业音频 ADC。

我打算使用 TLV320ADC5140重新设计电路板、这似乎具有良好的性能(120dB- SNR、4个通道)、但特别侧重于麦克风系统。

我正在设计吉他效果处理器、此产品是否适合我、或者我是否应该考虑其他?  

它是108dB SNR、120dB 与 DRE、我是否应该信任非语音应用中的 DRE?  

谢谢、

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    对于 AK5554、我们通常推荐使用 TLV320ADC6140、这是与您发现的 ADC5140同一系列中的113dB、123dB DRE 升压 ADC。  该器件支持双通道求和模式、可将动态范围增加至116dB。   

    PCM4204是这些应用的另一种流行的高端 ADC、但其功能远低于 ADC6140。

    最后、两种音质都很受欢迎、经常与乐器搭配使用、最后您将决定最后的选择。