This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-PCM2912AEVM:如何使用 DEM-PCM2912AEVM 输出立体声

Guru**** 2583265 points
Other Parts Discussed in Thread: DEM-PCM2912AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976159/dem-pcm2912aevm-how-to-output-stereo-with-dem-pcm2912aevm

器件型号:DEM-PCM2912AEVM

你(们)好
我正在使用 Windows 10评估 DEM-PCM2912AEVM。

到目前为止、我无法播放立体声输出。 Rugh 频道无法播放。 我一直在浏览窗口的各种音频参数和选项、但没有找到任何东西。

*我已经尝试过两种不同的全功能耳机。

*我的笔记本电脑的标准音频输出工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    嗯、这当然很奇怪。  我在笔记本电脑扩展坞中使用 PCM2912AEVM 来驱动耳机、它在立体声模式下工作正常。  您可能会尝试另一台不相关的计算机吗?  如果在另一台笔记本电脑上仍然无法正常工作、则 EVM 上可能会有损坏的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢

    今天早上、我无法重现问题。 我不知道发生了什么、但以下是一些建议、以防它们有所帮助:
    *经典重启?
    *音频插孔插入不正确?
    * USB 插入不正确?

    现在、我可以确认我具有正确的立体声。