This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:可以支持压电式传动器扬声器吗?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969086/tpa3255-can-support-piezo-actuator-speaker

器件型号:TPA3255

大家好、

根据数据表、TPA3255可以支持 VCM 类型。 是否可以将压电式扬声器连接到 IC?

客户压电容为1uF。 如果没有、您可以建议使用什么器件?

提前感谢!
艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我是否可以询问压电式扬声器的功率级别? 我们有专用的压电式驱动器 DRV5825。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    压电式扬声器的标称功率级别为50Vp。 频率范围介于100Hz~20kHz 之间。 如果 TP3255可以支持超声波(例如50kHz)、客户希望使用它测试他的压电式扬声器。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、环路的带宽为100kHz、可支持超声波应用。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam!

    为了确认该器件在电容负载上是否成功工作 、对吧?

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    TPA3255是一个闭环 D 类放大器、它从 PWM 输出获取反馈、因此在驱动电容负载时不会存在任何稳定性问题。 但是、在驱动容性负载时、应注意峰值电流。  

    据我所知、这也是压电式扬声器面临的常见挑战... 但在这种情况下、由于您的压电式扬声器具有1uF 电容、因此 TPA3255可以非常轻松地对其进行充电/放电、甚至不会触发 OC、这不是一个问题。

    谢谢!

    此致、

    Sam