This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:支持 PPS 帧的采样频率

Guru**** 2384480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975923/tlv320adc3101-pps-framwork-supported-sampling-frequency

器件型号:TLV320ADC3101

尊敬的专家:

我使用 PPS 来开发处理流程、从帮助手册中、我发现仅支持4X 抽取框架

48、44.1、32、24、16、 8倍的采样频率、但对于我来说、我想对 fs 使用22.05kHz、这是否意味着我不能使用此类采样频率?

我必须调整 P R J D 设置、使结果 FS 达到列出的 FS Hz 之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC3101绝对支持22.05kHz 的采样率、但让我确认在此速率下对 miniDSP 进行编程没有任何问题!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zak,

    感谢您的回复。

    您是否意味着手册未更新, 我可以设置22.05K,即使我在 PPS 中选择4倍的框架?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、"帮助"菜单不包括每个采样率、但在 PPS 的属性中、您可以选择22kHz。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zak:

    谢谢。