This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:RCKI 和 tRCKIH/tRCKIL 之间的关系

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975496/src4190-q1-the-relationship-between-rcki-and-trckih-trckil

器件型号:SRC4190-Q1
主题中讨论的其他器件:SRC4190

大家好、团队、

在数据表的图2中、对 tRCKIH、tRCKIL 有一点困惑、因为它也没有显示直流电平。

因此、有两种方法可以解释这一点:

1、根据数据表,高电平和低电平电压分别定义为0.7*VIO、0.3*VIO。
因此、确切地说、tRCKIH、tRCKIL 应该被描绘为:

如图2所示。 2、边框绘制在振幅的中间。

请告诉我们正确的理解吗?

谢谢、此致、
Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oinaga-San、

    SRC4190数据表中图2的目的是直观地描述最大时钟速度和占空比为50MHz 和60/40的时钟占空比限制。  理想情况下、占空比为50/50。  这是否有助于为您澄清问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom、

    我理解理想情况下占空比为50/50。

    我的问题是、如果您看图、当波形位于 tRCKIH 中时、它似乎高于 RCKI 的中心。
    由于它不提供任何有关 y 轴的信息、我想确保每个 tRCKIH/tRCKIL 的直流电平。

    由于参考时钟信号可能是噪声源、因此客户希望使用阻尼器将波形更接近正弦波、而不是矩形波。
    如果将 tRCKIH 和 tRCKIL 分别确定为 RCKI 中心线的上方和下方、则它们希望使振幅尽可能小。
    (这也是我在 最初的问题中提到高电平电压和低电平电压分别定义为0.7*VIO、0.3*VIO 的原因。)

    谢谢、此致、
    Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oinaga-San、

    数据表中的图片作为可视辅助工具提供、可帮助您了解物理计时参数适用于哪些内容。  您应该更多地关注实际的时序规格、而不是工程图。  70%和30%的电平是有效的逻辑高电平和逻辑低电平、因此、如果将图片绘制为完美的方波、这会让您更加清楚吗?

    使用串联 R 和/或 R/C 阻尼基准时钟有助于降低噪声(EMI、过冲/下冲、耦合)、但我没有任何数据显示使该输入成为正弦波的影响。