This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:通过 PPC3创建定制 EQ

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975598/tas5806md-creating-custom-eq-from-ppc3

器件型号:TAS5806MD

我正在尝试使用 Pure Path Studio (PPC3)中创建的头文件、并直接下载到 TI5806MD 放大器。  我的 I2C 写入似乎是正确的、我可以更改音量控制等内容、但 EQ 设置(用于测试100Hz 下的低通和5k 下的高通)似乎不会对音频产生任何影响。  不确定我缺少什么。


谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您能否提供头文件? 此外、当生成该头文件时、在进行 EQ 修改后、您是否对当前状态具有转储模式。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是标题 file.e2e.ti.com/.../woofer-100Hz-low-pass.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    查看您的头文件、我们未配置处理块。 您能否提供用于生成此转储文件的 PPC3文件? 查看您的头文件、所有 DSP 配置寄存器都为空。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我正在与另一个方面就此展开合作。  他们说、此配置适用于他们的测试设备。  因此、我们在提取 头文件时必须执行错误操作。


    下面是他们的 PPC3文件和生成 的报头。

    Chrise2e.ti.com/.../AudioTuning.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    请按照这些幻灯片中的说明进行操作

    How-to-Generate-a-Header-File-from-TAS5805M-in-PPC3.pdf

    此致、

    Luis