This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862-Q1:电源序列

Guru**** 2510355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970034/pcm1862-q1-power-sequence

器件型号:PCM1862-Q1

大家好、团队、  

我的客户使用的是 AVDD 和 DVDD 相同的3.3V 电源轨和 IOVDD 1.8V。

3.3V 和1.8V 之间是否有任何时序要求?

如果没有以毫秒为单位的严格要求、那么首先应该在3.3或1.8之间有什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    PCM186x 没有严格的定序要求。 在提供所有电源之前、器件将不会初始化。  

    最棒的

    Zak