This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:直流耦合 PCM1906C、这是可行的吗?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969464/pcm2906c-dc-coupling-the-pcm1906c-is-this-possible

器件型号:PCM2906C

尊敬的先生/女士:

我想知道、当 Vcom 使用外部电路对信号进行电平转换时、PCM2906C 上是否可以进行 ADC 输入的直流耦合?

其原理是、如果可能的话、耦合电容器可能会被排除在我的设计之外。

此致、

Tjeerd Pinkert

P.S. 我知道内部 HP 滤波器禁止"真正的"直流耦合、但这对于我在音频应用中的使用不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tjeerd、

    这样做没有任何问题、我建议缓冲 VCOM 输出、这样它就不需要提供太多电流。

    最棒的

    Zak