This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:TAS5720如何控制直流错误检测

Guru**** 1128260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968919/tas5720a-q1-tas5720-how-to-control-dc-error-detection

器件型号:TAS5720A-Q1

尊敬的 Sirs:

TAS5720A 主要用于音频、但我们在控制环路中使用它来通过禁用高通滤波器来生成直流电流、并且我们使用双速率96 KSA/s、16-24位左侧调整格式。

此外、该芯片还包括基于阈值和长度(~420ms)的直流检测、我们通过定期发送对极性样本来"调整"该检测。

但是、我们注意到、该错误检测不会在内部"清除"、我们想知道:

  • 芯片"清除"直流误差的确切规则是什么?每隔420ms 芯片就会看到什么?
  • 是否有任何其他方法可以将阈值“调整”为“最大”?

此致、
Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、

    了解您的应用。 直流检测用于保护扬声器免受可能导致物理损坏的直流信号的影响。

    从这个角度来看、直流检测机制被设计为累积检测。 插入几个禁忌极性样本无法重置检测计数器。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我的问题是:

    • 如何正确控制采样以确保 DCE 不触发? 或
    • 是否有任何方法(通过硬件或软件)提高检测阈值

    此致、
    Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uros、

    Sam 要求我在这方面为您提供帮助。

    我看到您希望放大器的直流输出跨越非扬声器的负载。 我知道您需要欺骗直流误差或直流偏移控制、以认为直流偏移低于阈值。  遗憾的是、该阈值固定为2.6Vdc、是典型规格、因此它具有较宽的容差。  

    有一个计时器设置为650ms 并使用内部时钟。  直流偏移在 PWM 域中工作、而不是在电压域中工作。  如果 PWM 指示650ms 内的直流失调电压、则会关闭输出。  

    如何确定420ms?  为了达到直流偏移保护的目的、您将发送多少个校正脉冲?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    420ms 来自下面复制的8.3.3.2部分。

    >有一个计时器设置为650ms 并使用内部时钟。  直流偏移在 PWM 域中工作、而不是在电压域中工作。  如果 PWM 指示650ms 内的直流失调电压、则会关闭输出。  

    理解和我的问题是、由于我们需要提供足够的"控制/清除"脉冲来对其进行复位、所以这个"直流偏移"到底是如何确定的、我们的目标是这个脉冲是短的(最好是一个双速率的样本)、以大大减少输出上的干扰。

    目前、我们提供一个与实际信号相反极性的0xa000或0x5fff (16位)脉冲、但我们正在寻找确切的规格来确保不会发生 DCE。

    此致、
    Uros

    PS:它看起来是一款很好的 D 类闭环放大器、但您不认为 DCE 禁用会打开其他用途、这是一个遗憾、但有一些保留位可以提供"禁用"功能。


    8.3.3.2直流检测保护


    TAS5720A-Q1的电路可保护扬声器免受可能由引起的直流电流的影响
    内部放大器误差。 上一个表详细介绍了器件响应 DCE 事件的行为
    部分。

    当任一通道的输出差分占空比超过60%且持续时间超过420时、就会发生 DCE 事件
    毫秒。 下表显示了的典型 DCE 保护阈值示例
    电源电压的几个值。 此功能可保护扬声器免受大直流电流或交流电流的影响
    小于2Hz。

    表2列出了触发直流检测所需的最小输出失调电压。 输出必须
    保持在表中列出的电压或高于表中列出的电压超过420ms、以触发直流检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uros、

    感谢您的快速响应。  请给我一些时间深入探讨这一点、以便我可以找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 OP IP 问题、已离线。