This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM1840EVM:PCM1840EVM 音频格式选择

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840EVM, PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976364/faq-pcm1840evm-pcm1840evm-audio-format-selection

器件型号:PCM1840EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1840

《PCM1840EVM 用户指南》和电路板丝印中概述的音频格式选择设置与 PCM1840数据表不匹配、哪一项正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在用于交换 FMT0和 FMT1设置的 PCM1840EVM 修订版 A 的丝印和用户指南中有一个拼写错误。 这意味着、当尝试根据丝网表为2通道 TDM 配置器件时、器件实际上将设置为2通道左对齐。 此丝印错误针对 RevB EVM 进行了修复。