This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM380:数据表上的电源电压范围

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975996/lm380-power-supply-voltage-range-on-the-data-sheet

器件型号:LM380

大家好、团队、

LM380数据表首页和电气特性显示了10V 至22V 的电源电压范围。

但是、图7 (数据表第5页)显示 了9V 电源电压情况。

此外、我们的应用手册显示了8V 至22V。

因此、我的客户对不一致感到困惑。、

请告知我电源电压范围?

此致、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    正确的范围是表 I 中提到的范围 数据表的电气特性。 我们将修改您找到的其他范围。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.