This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:数据表问题

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970072/pcm1802-datasheet-questions

器件型号:PCM1802

大家好、

您是否会告知我客户有关电源电压差(Vcc-Vdd)的 ABS 电压问题?

查询:此"差值"在-3.3V 时是否可接受?

我的客户在以下情况下使用、
・VCC = 5.0V 或4.6V
・VDD = 3.3V
VDD 将首先启动、当上电时、VDD 将暂时为-3.3V。
是否可以理解"VCC- VDD"的值应为3V 或更低、包括所述的符号?

客户明天需要回答、因此您的快速回复将大有帮助。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    此处的限制是两个电源之间的最大3V 差、因此它们不应单独斜升。

    最棒的

    Zak