This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:使用24位音频转换器进行高分辨率直流与放大器;交流测量

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975807/pcm1860-q1-making-high-resolution-dc-ac-measurements-using-an-24-bit-audio-converter

器件型号:PCM1860-Q1

我的客户想知道是否可以使用24位音频转换器进行薄型直流和交流测量?

例如、24位/192kHz ADC 参考 PCM1860QDBTRQ1能否进行高分辨率直流和交流测量?

我们会想到一些问题:

  • 在192kHz/24位时,可以同时在2个通道上几乎同时实现采样:
  • 采样频率是否可以更改为数据表中给出的值以外的其他值:示例将其设置为100kHz、50kHz…?
  • 在2个通道(1向左-向右)上进行同步采样吗? 抖动是什么?
  • 带宽是否包括直流电压?
  • 直流采样电压的精度是多少?
  • 平增益(0dB)下的 rms 噪声是多少?
  • 由于 UP、使用原始数据进行信号处理时、可使用哪种数字链路来获得这些数据?

谢谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    要回答您的问题:

    • 在192kHz/24位时,可以同时在2个通道上几乎同时实现采样:
      • 是的、器件中有2-4个单独的 ADC、它们将以相同的速率运行、因此采样同时发生。  
    • 采样频率是否可以更改为数据表中给出的值以外的其他值:示例将其设置为100kHz、50kHz…?
      • 一般来说、这应该得到支持、但需要自定义配置、我们需要验证任何非音频速率是否正常工作、因为这不是预期的用例。
    • 在2个通道(1向左-向右)上进行同步采样吗? 抖动是什么?
      • 采样是同时进行的、但我们没有这两者之间的相位规格、但它应该非常相似。 通道匹配比较好。
    • 带宽是否包括直流电压?
      • HPF 默认启用、但可以禁用。
    • 直流采样电压的精度是多少?
      • 音频器件未针对直流精度进行修整、因此直流精度可能不太好、并且会因器件而异。 精度仅修整为0.5dB。
    • 平增益(0dB)下的 rms 噪声是多少?
      • 这由 SNR 规格给出。 大约13.3uVrms。
    • 由于使用 UP 实现的原始数据进行信号处理、因此可使用哪种数字链路来获得这些数据
      • 我不确定我是否理解这个问题。 该器件支持 I2S、TDM 和 LJ 输出格式

    最棒的

    Zak