This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:ADC 噪声

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970135/pcm1840-adc-noise

器件型号:PCM1840

您好!

我的客户正在使用 DAC5122EVM 评估 PCM1840EVM、并在附加文件中没有输入信号时观察到噪声。

e2e.ti.com/.../TLV320ADC3140-Noise.xlsx

您是否知道产生噪声的原因?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    首先、我要说 VREF 的建议电容为1uF、而不是47uF。 从频谱来看、这看起来像是特征60Hz 噪声和谐波、可能来自电力线或从其他设备的电缆上拾取。