This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:输出电压电平测量

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969052/purepathconsole-output-voltage-level-measurement

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS2110EVM

大家好、团队、

我将使用 PPC3评估 TAS2110EVM。

我想使用正弦波输入对其进行测试。

在我的用例中、音量控制为-5dBm、放大器电平为9dBV。

PPC3的输出电平为3.985V Vpeak。

我想检查测得的输出是否与 PPC3值相符。

您能否告诉我如何过滤 PWM 输出并将其与 PPC3输出电平报告进行比较?

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-San、

    我们的团队将查看这一点、并尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您将需要在 不衰减20Hz - 20kHz 音频带的情况下过滤384kHz 开关频率。 转角频率为~50kHz、频率大于300kHz 时衰减为40dB 的 LPF 应该正常。 对于我们的工作台设备、在测量之前、我们使用 AUX-0025/AUX-0040滤波器对 PWM 信号进行预处理。 我们使用的滤波器的频率响应:

    我不建议购买这样的滤波器、只需将此频率响应用作我们实验室中使用的参考即可。 滤波后、您可以观察示波器上的波形以验证振幅。

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您对此主题还有其他疑问吗?
    如果您的问题得到了解答、请告知我们、以便我们可以关闭此主题。

    谢谢!

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器