This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5141:芯片咨询

Guru**** 2931230 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975295/pcm5141-chip-consultation

器件型号:PCM5141
主题中讨论的其他器件:PCM5242PCM5142

大家好、

我想要一个音频 DAC 可以支持 MQA、哪种芯片适合? 您能向我推荐一些芯片吗?

非常感谢!

BR

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    MQA 实际上不仅仅是编码、而是硬件限制。  如果您使用的是 MQA、那么您只需要支持中等高采样率的高性能器件。  请看一下 PCM5242、PCM5142。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    再次感谢您的帮助。 那么、我能否了解我们的 PCM5242和 PCM5142支持 MQA? 这两个芯片可以分析 MQA 格式的音频文件。 正确吗?

    BR

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    MQA 不是硬件级别的格式、而是软件编码和压缩格式。  一旦文件被主机 PC 或 CPU 解压缩、它将被转换为硬件上的 I2S、PCM 或 DSD、并且采样率应该为192kSPS - 384kSPS。  PCM5x42可以支持32位高采样率 I2S、因此它应该在这个应用中工作。

    谢谢、

    Paul