This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:用于同轴电缆的 PCM2903C S/PDIF 输入和输出

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970198/pcm2903c-pcm2903c-s-pdif-input-and-output-for-coax

器件型号:PCM2903C
  1. 您好!

是否可以将同轴电缆连接到 PCM2903C 的 S/PDIF 输入和输出?

似乎它仅用于光学发送器/接收器。

是否有示例原理图、甚至参考设计?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、您好!

    您是对的、PCM2903C 上的 DIN S/PDIF 输入用于 TOSLINK 样式、单端、数字输出光学连接器。  如果您打算连接到低电平差分同轴电缆样式 S/PDIF 输入、您可以查看 DIR9001EVM 上的电路 :https://www.ti.com/tool/DEM-DIR9001EVM

    有一个简单的逻辑门电路、可将低电平同轴电缆信号转换为适合这些类型输入的单端数字信号。