This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:使用 TPA3128替换 AB 类应用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2, TPA3244, TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975677/tpa3128d2-replace-class-ab-application-using-tpa3128

器件型号:TPA3128D2
主题中讨论的其他器件:TPA3138D2TPA3244TPA3250

您好的团队:

   您能否帮助验证 TPA3128是否能够满足以下基于 AB 类应用的 TPA5117或 TDA5117输出设计的要求、输出是两个扬声器、两个扬声器都连接到 GND 端子、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    您似乎希望将 D 类放大器设置为单端输出模式。 TPA3138D2本身并不支持此输出配置。  

    虽然我们的许多器件本身并不支持这一点、但我们有一些器件支持这一点。 我可以查看我们是否有更低功率级别的产品、但我建议查看 TPA3244和 TPA3250。 这两个器件都是模拟输入器件、焊盘朝下(PCB 是散热器)、并且最多可支持4个扬声器的这种单端输出配置。  

    现在有一些 PWM 输入器件也支持单端输出模式配置、但这些器件较旧、需要一个额外的调制器、该调制器需要 I2S 和 I2C 通信。 由于您关注的是模拟输入、我认为这些并不是最适合您的选择。  

    希望这对您有所帮助! 如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、

    Robert Clifton