This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:用户能否断开 Vcc2以降低功耗?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970058/pcm4220-can-user-disconnect-vcc2-to-reduce-power-consumption

器件型号:PCM4220

大家好、

我们的客户仅使用1个通道(例如 VINR+、 VINR-)、并希望降低功耗。  他们能否断开 Vcc2以减少它?

如果没有、请告诉我为何需要两个模拟电源引脚。

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为确保正常运行、应将所有模拟电源应用于 PCM4220。 该器件的物理尺寸更大、可满足强大的性能指标、并具有多个 VCC 和 GND 入口点、从而降低了有效电感并提高了内部布局配置的性能。

    如果仅应用一个 VCC、可能会产生意想不到的后果、因为这不是器件的预期用途和测试方式。