This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:引脚端接和 I2C 引脚状态

Guru**** 2521940 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975563/tlv320aic3120-pin-terminations-and-i2c-pin-states

器件型号:TLV320AIC3120

大家好、团队、

我收到了客户关于编解码器 TLV320AIC3120终端处理的一些问题。 如果您能就以下问题向我们提供一些建议、我将不胜感激。

1:SPK VDD 端子的去耦电容(扬声器电源)
在数据表的第150页、22uF + 0.1uF 连接到每个 SPK VDD 端子。 编解码器评估板(ACEV-1A EVM 文档、第16页)仅为0.1uF。
您的扬声器输出将为1W 或更低。 考虑到安装空间、我想将其设置为大约10uF + 0.1uF、这是可以的吗?

2: 不使用麦克风。 MICBIAS 终端打开时是否有问题?
*备注:在数据表第150页上、它通过 μ 2.2KΩ 连接到另一个 MIC 终端。
PIN.No Name I/O
12个 MICBIAS O

3: 未使用耳机功能。 是否可以打开耳机输出端子?

PIN.No Name I/O
27 HPOUT O

第4号: 不使用 GPIO 端子。 下拉处理是否完全正确?

PIN.No Name I/O
32 GPIO1 IO

5: 请告诉我如何设置 I2S 接口的主器件/从器件。 是默认的从模式吗?
以下是 I2S 信号输入还是复位时的高阻态? 您不处于输出模式、对吧?

PIN.No Name I/O
6 WCLK IO
7 BCLK IO

第6号:关于 I2C 接口
如数据表第20页所示、它仅处于从机模式、不是吗? 请告诉我以下终端在复位时的终端状态。

PIN.No Name I/O
9 SDA IO

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    1、这看起来不错、我看不到使用10uF + 0.1uF 时的问题。

    2、如果未使用、MICBIAS 可保持悬空。

    3、未使用的 HPOUT 可保持悬空。

    第4、如果未使用 GPIO、则可将其保持悬空。  

    第5号、器件默认状态设置为从器件。 要设置为主器件、请使用 P0、R27将 BCLK 和 WCLK 设置为输出。 复位时、I2S 输出为高阻态  

    第6号、AIC3120 I2C 仅为从器件。 器件不能用作 I2C 主器件。 复位时 SDA 应该为高阻态。  

    此致、

    Aaron Estrada