This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:功率耗散和温升

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975842/tpa2038d1-power-dissipation-and-temperature-rise

器件型号:TPA2038D1

大家好、团队、

我的客户对  D 类放大器 TPA2038D1的功率耗散和温升有一些疑问。  如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

[问题1]
他们希望知道额定功耗(数据表第2页)的含义。  从表中可以看到、当温度升高时、功率损耗会降低、这是正确的吗?

[问题2]
有关图12。 THD +噪声 THD +噪声与输出功率间的关系。 温度变化时、该图如何变化?  是否有任何信息说明人们开始注意到对声音质量产生不利影响的百分比? (使用条件:Vdd5V、2W 扬声器)

[问题3]
当连接环境温度为50度的2W 扬声器时、预计会升高多少温度?

[问题 4]
关于 TPA2038D1 EVM 用户指南:图5。 TPA2038D1EVM 原理图

仅使用 OUT+/-引脚时的适当外设电路。 是否应该剩余所有像 TVS1-4和 C7-8这样的外设电路、或者是否可以移除某些外设电路? 如果在上述条件下使用的每个外设电路都有合适的值、他们也想知道。

我很期待收到您的回复。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***-San、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    他们想知道功耗额定值(数据表第2页)的含义。  从表中可以看到、当温度升高时、功率损耗会降低、这是正确的吗?

    没错。 功率耗散取决于工作温度。

    关于图12。 THD +噪声 THD +噪声与输出功率间的关系。 温度变化时、该图如何变化?  是否有任何信息说明人们开始注意到对声音质量产生不利影响的百分比? (使用条件:Vdd5V、2W 扬声器)

    温度变化时、THD 水平没有明显的差异。 我要说的是、当器件仍处于工作温度范围内时、可以保证 THD 水平。

    3.-当连接环境温度为50度的2W 扬声器时、预计会升高多少温度?

    您能否提供扬声器负载阻抗以获得更好的方法?

    4.-关于 TPA2038D1 EVM 用户指南:图5。 TPA2038D1EVM 原理图

    仅使用 OUT+/-引脚时的适当外设电路。 是否应该剩余所有像 TVS1-4和 C7-8这样的外设电路、或者是否可以移除某些外设电路? 如果在上述条件下使用的每个外设电路都有合适的值、他们也想知道。

    外设电路不是必需的。 实际上、它们在原理图中作为 DNP 放置。 但是、如果客户需要保护电路、也可以放置类似的二极管。 此处使用的二极管是 ESD8V0R1B-02LRHE6327INCT-ND。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.