https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969977/tpa3255evm-audio-forum
器件型号:TPA3255EVM主题中讨论的其他器件:TPA3255
您好!
我正在测试 TI 评估模块、如果您回答我的以下问题、我将不胜感激:
1 -对于具有差分输入的 BTL、考虑到用户指南、快速用户指南和 TI 支持论坛中的注释、跳线状态实际上是令人困惑的。
我使用 XLR 连接器将 AP 连接到输入端。 跳线 J21的状态应该是什么?
我实际上尝试过使用和不使用 J21、得到的结果是相同的。 是这样吗?
2 -我测试了 BTL 配置、4 Ω 负载、1kHz 输入信号、Vin=2.3Vrms、430W 输出功率(每通道215W)开始看到削波、此时指示灯 LED 亮起。 它应该是这样吗? 如何在不削波的情况下提高功率? 对于8 Ω 负载、削波从大约200W 的输出功率(每通道100W)开始。
3 -我们可以更改 TPA3255的电压增益吗?