This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:音频论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969977/tpa3255evm-audio-forum

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255

您好!

我正在测试 TI 评估模块、如果您回答我的以下问题、我将不胜感激:  

1 -对于具有差分输入的 BTL、考虑到用户指南、快速用户指南和 TI 支持论坛中的注释、跳线状态实际上是令人困惑的。  

我使用 XLR 连接器将 AP 连接到输入端。 跳线 J21的状态应该是什么?

我实际上尝试过使用和不使用 J21、得到的结果是相同的。 是这样吗?

2 -我测试了 BTL 配置、4 Ω 负载、1kHz 输入信号、Vin=2.3Vrms、430W 输出功率(每通道215W)开始看到削波、此时指示灯 LED 亮起。 它应该是这样吗? 如何在不削波的情况下提高功率?  对于8 Ω 负载、削波从大约200W 的输出功率(每通道100W)开始。

3 -我们可以更改 TPA3255的电压增益吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    J21用于控制 C_START 电容。 SE 或 BTL 指的是输出配置、而不是输入。 如果您使用 BTL 连接、则可以输出 J21。 大 C_START 电容仅对于 SE 配置而言是必要的、以避免噼啪噪声。

    2.您可以使用示波器探测输出(在 LC 滤波器之后)以查看是否有任何削波、如果没有、则可能是过热警告。

    不、增益是固定的。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    非常感谢您的快速回复。

    根据 TPA3255、最大模拟输入电压摆幅峰峰值为7V (即2.5Vrms)。

    这是否意味着为了在 BTL 配置中实现每通道200W 以上的功率、4 Ω 负载(数据表中的图5)应该高于2.5V 的输入模拟电压、以确保它开始削波?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的。 对于4R 负载、输出功率能力为~260W@1% THD+N、315W@10% THD+N

    谢谢!

    此致、

    Sam