This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:输出功率、4Ω Ω、BTL

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975648/tpa3138d2-output-power-4-btl

器件型号:TPA3138D2

您好!

TPA3138D2能否在4Ω Ω 负载和 BTL 模式下输出4W 功率?

如果是、电源需要多少电压?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    TPA3138D2可驱动采用 BTL 和 PBTL 配置的4 Ω 负载。 至于电压、根据快速计算、我建议至少使用7V 的电源。 我的计算基于以下公式:

    此致、

    Robert Clifton。