This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:设计问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975779/tlv320dac3101-design-question

器件型号:TLV320DAC3101

您好、先生、

您能帮您检查以下问题吗?

当终端的电源打开但没有通过扬声器/麦克风输出/输入时、将继续为扬声器放大器(TLV320DAC3101)供电。 在这种情况下、扬声器放大器是否处于空闲模式? 功耗是多少?

扬声器部件是否未通电?

下面的#1至#2所需的时间是多少。

1)开启扬声器放大器的电源(将 GPIO111设置为高电平)

2.复位释放扬声器放大器(将 GPIO104从低电平设置为高电平)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关空闲/断电模式下功耗的详细信息、我建议查看以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa468b/slaa468b.pdf?ts=1612277583007

    如果 D 类驱动器断电、SPKVDD 上不应存在相当大的电流消耗(或者、如果有的话、应以一定的 nA 为单位提供)。 其余模块具有上面文档中提到的空闲流耗。

    扬声器放大器的上电时间实际上取决于第1页/寄存器0x22 (34)的等待时间。 如果将其配置为0ms、则只需等待上升时间、上升时间应约为0.1us。 对于断电时间、需要类似的时间。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.