This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1679:采用 QFN 封装的 NC 引脚

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969109/opa1679-nc-pins-in-qfn-package

器件型号:OPA1679

您好!

QFN 封装上的 NC 引脚是否可用于路由或是否必须保持悬空?

提前感谢、

J.Prevost

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经联系过该产品的设计人员。 他将于1月11日星期一返回。 届时我会有一个答案。 同时、我还与设计团队联系、并将在可能的情况下尽快回复。 很抱歉耽误你的时间。  

    -Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计人员已回复我。 NC 引脚不会进入设计的任何位置。 这些引脚可用于信号路由。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢,它对路由有很大帮助!

    J.Prevost