This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关于时钟生成和 PLL

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975768/tas2505-about-clock-generation-and-pll

器件型号:TAS2505

您好!

我想从 MCLK (24MHz)生成 DAC_FS (192kHz)。

使用以下值来考虑这些参数。
您设置的值是否有问题?
DOSR 是否必须是64的倍数?


PLL_P... 2.
PLL_R…… 1
PLL_J... 7.
PLL_D... 1680
MDAC ... 7.
NDAC... 2.
DOSR... 32

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享 PLL 系数和时钟分频器值。

    它们都是正确的。 实际上、对于高采样率、建议 DOSR = 32。 所有参数都遵循参考指南中的 PLL 和时钟生成注意事项。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.