This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:芯片发出爆裂声(在两种不同的设计中、采用不同的处理器和不同的布局)、似乎与温度相关

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969963/tas5766m-popping-sound-occuring-from-the-chip-on-two-different-designs-with-different-processors-and-different-layouts-appears-to-be-temperature-dependent

器件型号:TAS5766M

大家好、

希望你们做得好! 我的客户对此芯片有一个紧急问题。 他们听到来自智能放大器的"爆裂"噪声。 他们已从多个单元的多个不同 ECS 中收到退货。 请参阅下面的更多信息。 我还有专有的原理图、因此分配此 TT 后、我将通过电子邮件在内部共享这些原理图。

我们的两款产品使用 TI TAS5766MRMTT 智能扬声器放大器时遇到了一个关键问题。   出现问题时、扬声器发出反复的噼啪/噼啪声。  我们已经确定了在两种不同设计上使用不同处理器和不同布局时 TAS5766M 输出的相同问题。  

 

虽然并非所有这些芯片都显示出此问题、而且故障率仍有待确定、但我们在多个器件的客户现场都发生了此问题、因此这种情况开始在此处获得较高的可见性。

 

我们的调查显示此问题似乎与温度相关。  当弹出的声音发生时、它是周期性的。  此外、随着 TAS5766M 芯片的升级、爆裂声将更加频繁。  随附的文字附件中包括了更详细的问题报告和调查结果。  我提供了指向我们正在经历的噼啪/噼啪声录音的2个录音链接:

 

 POP SOUND。MOV –显示扬声器上没有音频的噼啪/噼啪声。

PopSoundWmusicPlaying.MOV –这显示了当发生跳跃时音频如何切断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、客户:

    可能需要更多信息以更好地理解此问题:

    1. 如果没有音乐输入(但 I2S 时钟已就绪)、请在正常温度和更高温度下使用仪表测量直流值(mV)
    2. 在开机或播放音乐期间是否会出现此弹出窗口?
      1. 请查看是否可以在扬声器侧看到正在播放音乐的输出削波。
    3. 您尝试在 TI EVM 板中使用相同的配置、以查看它是由硬件配置还是软件配置引起的;

    BR、

    Alix Wan。