Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2563 我们还将使用 TAS2563进行手持终端呼叫。
因此、我们希望最大程度地降低电流消耗。
升压和 IV 感应是不必要的、并且将在手机呼叫模式中被禁用。
是否有任何其他方法可以降低电流消耗? 如果您有、请告诉我。
ex)禁用 DSP --> 由于我们计划在手机呼叫模式下与主 CPU 进行调优,我们认为如果可以绕过 TAS2563的 DSP,电流消耗就可以降低。
谢谢
Makino