This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:请求查看 TPA3156D2和 TAS5805的原理图

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3156D2, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969964/tpa3156d2-asking-for-the-schematic-review-on-tpa3156d2-and-tas5805

器件型号:TPA3156D2
主题中讨论的其他器件: TAS5805TAS5805M

大家好、

客户希望在 条形音箱应用中设计 TPA3156D2和 TAS5805。 VCC 为24V。

您是否会查看原理图并提供意见?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TAS5805M、

    两个器件的 I2C 地址设置应该不同、

    每个 PVDD 组(引脚27、28;引脚15、16)应在尽可能靠近的位置放置一个0.1uF+10uF 电容器。

    对于 TPA3156、

    故障引脚不应上拉至24V。 它不是高电压引脚。

    谢谢!

    此致、

    Sam