This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:减少 Tprecharge 和 Tstartup 计算的方法

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969539/tpa3255-ways-to-reduce-tprecharge-and-calculations-for-tstartup

器件型号:TPA3255

您好!

TPA3255数据表的图32列出了器件的启动时序。  其中一个启动参数是预充电、该参数被列为大约200ms。  

目前、我们看到器件上的此预充电时间为292-307ms。  是否可以将预充电时间缩短至200ms 或更低?

如果是、缩短此时间的建议是什么?

最后、数据表中未记录 Cstart 和 Tstartup 值之间的关系。  有人能否透露这可能是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了缩短 T_precharge 时间、您可以将交流耦合模拟输入电容更改为4.7uF 或1uF。

    C_START 和 Tstartup 之间的关系无法 通过简单的公式进行量化、但我可以为您提供一些测量结果、供您参考、

    C_START=47nF、斜升时间=~0.8ms、斜降时间=~6.79ms;

    C_START=15nF、斜升时间=~0.2ms、斜降时间=~2.21ms;

    C_START=4.7nF、斜升时间=<0.1ms、斜降时间=~0.67ms;

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sam 的回答、

    我们今天将尝试此更改。

    此致、

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我们尝试将交流输入电容器从10uF 更改为0.033uF。  遗憾的是、我们没有看到预充电时间有任何显著变化。  然而、INX 确实很快达到稳定状态。  所附示为示波器捕获、其中显示了 RESETn 线路(CH1)、INx (CH2)和 OUTx (CH3)。

    一些其他信息:

    *这是定制 PCB

    *我们在 PBTL 配置下运行

    * PWM 开关频率设置为600kHz

    还有其他建议可供我们尝试或寻求?

    谢谢、

    此致、

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    如果减小输入电容不会缩短预充电时间、那么就没有其他方法了... 这是一个设计固定时间。

    谢谢!

    此致、

    Sam