This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:电源电压电流要求/额定值

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968245/opa1612-supply-voltage-current-requirement-ratings

器件型号:OPA1612
主题中讨论的其他器件: PCM1794A

尊敬的所有人:

我想使用 OPA1612为 PCM1794A 设计一个 I/V 和差分输出级。 OPA1612的电源电压应为+/- 12V。  

对于正负电源电压、您建议适当或充分满足哪些最大电流要求/额定值?

非常感谢、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    OPA1612在室温下的最大电流为4.5mA、在额定温度范围内的最大电流为5.5mA。 请参阅下表。