Other Parts Discussed in Thread: OPA1612, PCM1794A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA1612 主题中讨论的其他器件: PCM1794A
尊敬的所有人:
我想使用 OPA1612为 PCM1794A 设计一个 I/V 和差分输出级。 OPA1612的电源电压应为+/- 12V。
对于正负电源电压、您建议适当或充分满足哪些最大电流要求/额定值?
非常感谢、
Sebastian