This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:始终在启用麦克风偏置的活动模式下启动、而无需在软件中进行设置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC6140EVM-PDK, PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968273/adc6140evm-pdk-always-start-up-in-active-mode-with-mic-bias-on-without-having-to-set-it-in-software

器件型号:ADC6140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: PCM1862

您好!

是否有办法在活动模式下自动启动 ADC6140EVM-PDK、而无需使用软件、这样它就可以用作常规的"声卡"? 我想在软件不运行的其他 PC 上进行评估、尤其是 OSS 和 ALSA USB 音频驱动程序。

谢谢。

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    不幸的是、如果没有额外的干预、我就不会这么认为。  ADC6140不会以默认状态加载、而是在没有配置的情况下启用流式传输。  因此、用户必须通过 I2C 对寄存器进行编程、以将器件设置为已知状态。  我也不确定 AC-MB 将枚举为与 UAC2.0音频设备不交互的操作系统的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    有没有关于如何为 AC-MB 配置 XMOS USB 接口的文档? 在其他使用相同 XMOS USB 接口的 USB 音频接口中、我认为它会根据 XMOS 上的固件预先配置 ADC/DAC。 是否有固件使其成为标准 USB 音频声卡?

    谢谢。

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    AC-MB 用于评估我们的 TI 音频转换器、未作为开发平台发布。  因此、该设计的固件和更深入的文档不会在外部共享。  XMOS 在此平台中的设计并未在上电时预先配置 ADC/DAC、您需要启动 PPC3、加载应用并配置器件、然后才能启用录音。

    该 EVM 在插入后会枚举为声卡(您将在 Windows 的"声音设备"中看到它)、但如果不通过 GUI 应用程序配置器件、则不会记录任何内容、如上所述。

    您的应用可能会对 PCM1862 /3/4/5器件感兴趣、因为它们默认配置为特定的运行模式、无需额外配置即可立即从器件中计时数据。  不过、默认配置是固定的、大多数客户仍会修改初始设置以满足其应用要求、但我想将这些器件型号扔到这里。