This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:RSPK=4 Ω 效率与输出功率间的关系–BTL 波形

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969022/tas5754m-rspk-4ohm-efficiency-vs-output-power-btl-waveform

器件型号:TAS5754M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

大家好、

请提供 RSPK=4 Ω TAS5754M 效率与输出功率间的关系–BTL 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢大家了解、我们只能在有限的数据表内容中提供一些典型图。

    我们将根据您的请求检查我们是否有数据。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我检查了数据库、但无法找到4R BTL 数据、仅找到 PBTL 的4R 数据... 很抱歉给您带来不便...

    您是否想考虑我们具有更高性能和更具成本效益的最新一代数字输入器件? 它们是 TAS5805和 TAS5825系列。  

    此致、

    Sam