This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:BTL 模式下仅在一个通道上提供 PFFB

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969568/tpa3255-pffb-on-only-one-channel-in-btl-mode

器件型号:TPA3255

在 BTL 模式下使用 TPA3255时、如果一个通道运行中频段、另一个通道运行高音扬声器段、则在高音扬声器通道上应用 PFFB 而不在中频通道上应用 PFFB 时会出现任何问题。   由于高音扬声器具有96db 的高灵敏度、因此我无论如何都需要衰减、因此6dB 的增益损耗 不是问题。   相位对齐发生在 电子分频器中、因此将在该处处理相位问题。

Jerry G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是的、这样做应该没有问题、因为器件内的两个通道是单独运行的。 谢谢!

    此致、

    Sam