This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:是否达到高 SNR 指数需要配置内部内插滤波器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969327/pcm5122-does-reaching-the-high-snr-index-need-to-configure-internal-interpolation-filter

器件型号:PCM5122

您好!

您能否告诉我、配置 芯片内部滤波器以实现 PCM5122所能达到的信噪比是必要的?

是通过配置内插滤波器来达到 PCM5122的高 SNR 指数吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui Su、

    PCM5122中的不同数字滤波器选项都应实现相同的信噪比。  输出在可闻频带中受到噪声限制、数字滤波器在 Fs/2频率范围之外的影响最大。  数字滤波器会影响噪声整形、一些感知型听众可以检测它们之间的可闻差异(金色耳朵)。   

    几乎所有情况下、默认滤波器都应该正常。

    谢谢、

    Paul