This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:TAS5825MD 耳机增益的基准电压问题

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969035/tas5806md-question-of-reference-voltage-of-tas5825md-headphones-gain

器件型号:TAS5806MD

您好、Sirs、

根据 TAS5806MD 数据表、耳机增益范围为0dB (1V/V)至24dB (15.848V/V)。 这是否意味着 TAS5826MD 的耳机驱动器可以放大 而不能衰减模拟输入?

如果没有、您是否建议耳机驱动器的参考电压? 例如、当我们施加增益为0dB 的1Vrms 输入时、TAS5826MD 耳机驱动器的输出电平是多少? 客户需要 BU 的官方信息作为系统设计参考。



  

谢谢、此致、

陈耀恩
01/07/2021

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们有24dB 的数字余量。

    BR、

    Alix Wan