This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:直流检测标准

Guru**** 2527280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969281/tas5825m-dc-detect-criteria

器件型号:TAS5825M

各位专家、您好!

数据表解释了直流检测、它在检测到输出上的直流电压时会在寄存器上声明故障。
然后、我想知道在0x70上发出直流故障的详细标准以及如何检测直流输出。

请告诉我吗?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    TAS5825M 将在一段时间(例如超过250ms)内检查输出电压是否超过特定电平、以确定直流故障。

    有关详细数据、请直接向我发送电子邮件。

    BR、

    Alix Wan。