This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:TPA3131D2输出滤波器

Guru**** 2503535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969019/tpa3131d2-tpa3131d2-output-filter

器件型号:TPA3131D2

您好!

TPA3131是无滤波器 D 类音频 PA、如果我使用不带 LC 滤波器和铁氧体磁珠滤波器的 TPA3131、是否正常?

并且是否需要在扬声器线路上放置最小电容器?

此致、

佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    您的应用的输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    输出功率可高达3.5W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    您可以参考 TPA3138 EVM 电路板设计、可以共享输出设计。

    下面是 TPA3138 EVM 电路板设计的链接。

    www.ti.com/.../slou503.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、严明、

    此实现方案采用铁氧体磁珠滤波器。 我能否移除铁氧体磁珠滤波器、只使用缓冲器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    如果您没有 EMI 要求、则可以移除磁珠。

    如果必须通过 EMI、则必须使用磁珠滤波器。


    此致。

    Derek