This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:电源序列的建议间隔时间

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120, TLV320AIC3120EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968540/tlv320aic3120-recommended-interval-time-of-power-supply-sequence

器件型号:TLV320AIC3120

大家好、团队、

我收到了客户关于 TLV320AIC3120电源序列的问题。

数据表第21页介绍了电源序列、但未找到定量时序规格。

您能告诉我每个序列之间防止故障所需的间隔时间吗?

第21页
1.为 SPK VDD 加电
2.为 IO VDD 加电
3.在 IO VDD 之后立即为 DVDD 加电
4.为 VDD 和 HP VDD 加电

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    我们没有任何特定的可用时序。 该器件极耐受电源定序、但遵循建议的顺序可为器件提供最可靠的运行。 也就是说、如果不遵循该序列、则不应出现任何器件故障、但可能会出现反向功率情况或泄漏电流。  

    AIC310x 系列编解码器提供了 E2E 常见问题解答、其中包含有关此主题的一些信息。 尽管 AIC3120不属于同一系列、但可以使用此常见问题解答中提供的信息。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢你的答复。 同时也感谢您提供链接。 在这种情况下、他们还有2个关于该序列的问题。

    问题1:

    为了符合编解码器(TLV320AIC3120)的电源序列调节要求、他们正在考虑为扬声器的电源端子(SPK VDD)提供5V 电压。
    但是、由于使用的扬声器的额定值为1W、如果 CPU 或编解码器出现故障、扬声器可能会被损坏。
    除了 SPK VDD 电源、是否有任何其他东西可在硬件方面抑制编解码器的输出?
    *注意:AK4637额定输出:400mW @ 8Ω(AVDD = 3.3V)、1W @ 8Ω(AVDD = 5V)

    ・Ω 扬声器额定值:1W、最大1.2W (在8Ω Ω 时)
    -TLV320AIC3120输出规格:典型值 0.7W (SPK VDD = 3.6V)
    典型值 1.0W (SPK VDD = 4.3V)
    典型值 1.6W (SPK VDD = 5.5V)


    问题2:

    他们希望在评估板 TLV320AIC3120EVM-U 上播放音频数据(.wav) 是否有任何工具/手册?

    *他们在下面的 HP 上找到了类似的手册、但目标型号中没有列出 TLV320AIC3120、并且连接的 PC 是 Windows XP。
    目前、只有 Windows 10拥有其 PC 环境、我希望拥有最新版本的手册。
    <www.ti.com/.../slaa233.pdf

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    是否可以使用4.3V SPKVDD、因为这会将典型最大输出功率设置为1W?  

    最大输出功率规格是在 D 类增益设置为18dB 的情况下测量的。 如果客户需要使用5V SPKVDD 电源、则5V SPKVDD 时的最大输出功率应接近1W、D 类增益= 12dB、DAC 中的模拟衰减设置为-4dB。 最终、使用4.3V 电源将是最佳选择。  

    如需使用 EVM、 可提供 EVM 用户指南。 本用户指南将在评估 EVM 时提供帮助。 可能有 Windows 操作系统的旧版本、但该软件在 Win10上可以正常工作。  

    此致、

    Aaron