This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:PCM1860-Q1时序要求:用于受控模式的音频数据接口

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968718/pcm1860-q1-pcm1860-q1-timing-requirements-audio-data-interface-for-slave-mode

器件型号:PCM1860-Q1

您好!

我对 数据表 P.18中的[7.11时序要求:从模式的音频数据接口]有一些疑问。

**我们的使用条件**

在 TA = 25°C、AVDD = 3.3V、DVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、受控模式、 FS = 16kHz、BCK = 1.024MHz 时、  
SCK 不供电(自动产生 MCK 信号)

**问题**

高 /低 BCK 脉冲×时间设置为1.5 μ s tscki。 即使 SCK 不是输入、也是一样的吗?

自动生成的内部时钟遵循数据表 P.42表12、因此在 FS 16kHz 的情况下、

它被识别为4.096MHz。

如果我们不从外部输入 SCK、这里的标准值是多少?

所有 正弦信号的上升/下降时间均为 MAX 20ns。 是不是 Min 的错误?

如果时间太早、我认为内部 CMOS 无法驱动、所以我认为这是最短时间、

但如果太晚、请告诉我问题。 此外、数据和 LRCK 是否具有相同的时间调节?

 延迟时间 LRCK 沿到 DOUT 有效的时间为-10ns ~ 40ns、但由于测量结果、延迟为922ns。

此时是否输出数据、即使在 fs = 16kHz 时也是如此?

如果条件不同,请告诉我,如果**我们的使用条件**中描述的条件,延迟时间将是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用自动时钟功能而不提供外部 SCKI、SCK 将从 BCK 派生、因此我不认为脉冲持续时间规格适用。 不过、您应该使用50%占空比 BCLK。 考虑到您的跑步速度、我认为这不会引起任何担忧。  

    不是、这确实是最长上升时间。 较长的上升时间会降低 PLL 精确锁定的能力。 是 LRCK、数据也应遵守这一要求。

    LRCK 边沿和有效数据之间的延迟应与采样率无关、如果您在启动时进行测量、则还必须考虑启动时间和淡入、因此我怀疑您的 DOUT 有效测量存在错误。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!  

    感谢您的回复。

    问题编号 1和2已解决。

    请告诉我您对问题3的答复。

    我们的测量是在 IC 启动完成后进行的。

    **添加问题**

    我知道[ LRCK 边沿和有效数据之间的延迟]是由 IC 确定的特性。

    是否可以将实际测量结果作为参考?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 I2S 协议、请记住、LRCK 边沿和数据 MSB 之间存在1 bck 延迟、我认为这是您正在测量的结果。 如果要测量 LRCK 到 DOUT 的延迟、应使用 LJ 或 TDM 格式。

    最棒的

    Zak