This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:140W 单声道模式下 TPA3156D2的电源要求是什么?

Guru**** 2511065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3156D2, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969162/tpa3156d2-what-the-power-supply-requirement-for-tpa3156d2-at-140w-mono-mode

器件型号:TPA3156D2
主题中讨论的其他器件: TPA3220

您好!

我有一位客户计划使用 TPA3156D2 使用24V 电源驱动2 Ω 负载。 目标是在10% THD 下实现140W 输出。

然而、我们关注电源要求、用户指南中有关8A、4.5~26V 电压的建议是否提供了足够的裕度?

TPA3220/3221是否是上述应用的更好选择?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    我相信您将需要一个能够提供大于8A 电流的电源。  10% THD 值不是正弦值、因此我们使用正弦波进行的正常功率计算的精度会降低。 但是、将10%的功率除以1.25可得出1%的功率水平近似值。 因此、112W 是1% THD 的可能值。 因此,使用该值将其插入 P= I^2*R 和 I = 7.48Arms。 将2的平方根相乘、我发现只需10.5A 即可达到112W。

    用户指南中推荐的电源似乎是针对 BTL 运行而不是 PBTL 运行、可能是具有更高负载阻抗的 PBTL 运行。

    此致、

    Robert Clifton