This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:8 Ω 负载下的音频特性(BTL)

Guru**** 2524580 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968317/tas3251-audio-characteristics-btl-for-8-ohm-load

器件型号:TAS3251

你(们)好。

我正在为我们正在生产的某些扬声器设计查看各种 TI 放大器、但我注意到、在数据表中、BTL 模式下的放大器性能仅指 RL = 4欧姆。  使用8欧姆扬声器/负载是否可以获得这些条件下的类似数据规格?  例如、TAS3251数据表的第7.7节和第7.15.1节中发布的值。

此信息将非常有用。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    数据表包含的内容有限、无法涵盖所有客户应用。 TAS3251针对高功率应用、所以在典型情况下、数据表上只有2R 和4R 数据。

    通常8R 负载比2R 和4R 负载具有更好的 THD+N、效率...。

    您能否列出您想要了解的测试条件/结果? 如果我最近有工作台时间、也许我可以手动支持一些测试。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我明白了。  如果您能够在2通道 BTL 模式下为 RL = 8 Ω、1% THD+N 和10% THD+N 提供每通道功率输出、这将是我们的良好开端。

    非常感谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我可以询问 PVDD 电压吗? 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们像第7.7节中的其余测试输出一样使用36V。

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我为8R 负载绘制了 THD+N 与输出功率间的关系图。 请参阅以下结果、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一个很好的开始。  现在、如果您只能向我展示 两通道 BTL 模式下 RL = 8 Ω、1% THD+N 和10% THD+N 时的每通道功率输出、这将是一个很好的结果(即、按照第7.7节)。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    该图恰好是您想要的条件。 另一个通道正在播放相同的功率级别。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Sam。  非常感谢!