This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC24:TLV320AIC24I 和 TLV320AIC24KI 之间的差异

Guru**** 2502685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968785/tlv320aic24-difference-between-tlv320aic24i-and-tlv320aic24ki

器件型号:TLV320AIC24

大家好、

客户希望了解 TLV320AIC24I 和 TLV320AIC24KI 之间的差异。 数据表显示、这两种器件的工作温度均为-40°C 至85°C、并且采用 TQFP 封装。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请查看 TLV320AIC24数据表中的 ADC 动态性能表。  第6页和第7页(除其他外)显示了性能差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您指出这两款器件之间的差异。

    此致、

    Danilo