This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825是否在 PVDD 下电上电时保留 I2C 上下文?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969040/tas5825m-does-tas5825-keep-i2c-context-with-pvdd-power-cycling

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

TAS5825M 是否在 PVDD 下电上电和1.8V DVDD 保持开启状态时保留 I2C 上下文?

谢谢、此致、

陈耀恩
01/07/2021
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    I2C 通信位于数字域中、仅需要 DVDD 电源、因此只要施加 DVDD 并上拉 PDN、I2C 就会保持活动状态。

    谢谢!

    此致、

    Sam