This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:它是否可以作为 TAS5806M 的直接替代产品?

Guru**** 2811005 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD, TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968237/tas5806md-can-it-serve-as-direct-replacement-for-tas5806m

器件型号:TAS5806MD
主题中讨论的其他器件: TAS5806M

TI 没有足够数量的 TAS5806M 芯片、而是提供了 TAS5806MD。 这两个芯片之间的区别在于、TAS5806MD 选项具有耳机放大器。 我不需要它、因此我想知道是否可以使用"MD"器件直接替换"M"而不更改 PCB。 所有与耳机相关的引脚都将接地;是否会导致芯片故障或可靠性损失? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使 TAS5806MD 上的耳机相关引脚(引脚16~25)悬空。 不存在可靠性问题。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    将它们悬空是布局更改。 我能将它们全部接地吗?

    但斯克

    尤利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuli、

    是的、它可以接地。

    此致、

    Sam