This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:电源电流 ICC 为+/- 5V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL972, TL971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968641/tl972-supply-current-icc-at---5v

器件型号:TL972
主题中讨论的其他器件: TL971

大家好、团队、

空载时、+/- 2.5V 时的电源电流为3.2mA。
/- 5V 时的电源电流如何?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    TL972的 ICC 变化很大、可用的 IOH 电流随电源电压变化而变化。

    以下是我为 TL971 (TL972的1/2)找到的小样本尺寸 ICC 与 VCC 数据对比

    对于这两条曲线、10V 时的 ICC 是5V 的2.54倍。

    因此、5V 时的典型2mA/通道在10V 时变为5.08mA