This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:一款与 TLV320AIC3107类似且具有 ANC (有源噪声控制)功能的器件

Guru**** 2812665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3262, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968645/tlv320aic3107-a-device-similar-to-tlv320aic3107-and-with-anc-active-noise-control-function

器件型号:TLV320AIC3107
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3262TLV320AIC3268

您好专家、

我们是否有一个与 TLV320AIC3107相似且具有  ANC (有源噪声控制)功能的器件? 谢谢!

刘雅德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    在发布此帖子时、TI 没有包含远场 ANC 算法支持的单 IC 解决方案。

    TLV320AIC3262和 TLV320AIC3268系列提供了最接近的产品。  这些器件采用 mini-DSP 处理器、可用于噪声抑制/降噪(NS/NR)算法、这可能是客户的要求。

    它们还具有立体声 D 类驱动器、如 TLV320AIC3107。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的支持。

    此致、

    进行了比较